- 格兰富水泵(上海)有限公司
- 关于我们
- 集团简介
- 发展历程
格兰富发展历程
1945年以来,我们坚持不懈,锐意创新,坚信我们必将迎来更加美好的未来。 我们围绕着对客户与环境所肩负的义务与责任开展所有工作。 通过尊重水、保护水和精进水,我们坚信点滴皆可为。
当Poul Due Jensen无法找到足够优质的水泵对当地农场进行灌溉时,他在地下室自己开发了一款水泵。 仅用了5年时间,他就开始向国际市场出口水泵。
1944年
成立新公司
1944年,Poul Due Jensen在丹麦比耶灵布罗自家别墅的地下室开办了一家小公司,取名为Bjerringbro Pressestøberi og maskininfabrik (Bjerringbro Die-casting Foundry and Machine Factory)。 格兰富这个名称最初是一款产品的名称,20世纪60年代成为公司名称。 1967年,这一名称中删除了一个字母“s”,也就变成了如今大家所熟知的格兰富(格兰富)这个名字。
1945年
新方向
1944年,Poul Due Jensen和他为数不多的员工开始涉及锻造、供暖和净水业务领域。 但1945年,Poul Due Jensen接到了一份建造一个小型自动供水系统的订单,当时他找不到一款质量令人满意的电动水泵,于是他决定自己开发。 1945年标志着公司水泵业务的开始,因此也是格兰富值得庆祝的一年。
1946年
第一台水泵
1945年,Poul Due Jensen接到一份为该地区的一家农场建造一个小型自动供水系统的订单。 当时,他无法找到质量令人满意的水泵,于是自己开发了他的第一台水泵Foss 1,由于外形的原因,这款水泵被戏称为“小猪”水泵。 Foss(含义为流动的水)是一款浅层地下水活塞泵,用于从深度7米以下的井中抽水。 这是一款双作用泵,活塞的前向和向后运动均可泵水。 当时,总共生产并销售了26台这种型号的水泵。
1947年
第一台用于深层地下水的水泵
第一台Dybfoss水泵于1947年诞生,这是一款深层地下水活塞泵,用于从井深大于7米的井中抽水。
1949年
初涉出口业务
自成立之初,公司就将水泵销往丹麦的大部分地区,20年代40年代初,公司业务走出国门,走向世界。 1949年,格兰富水泵出口到挪威。 此后,来自其他国家的订单纷至沓来,1953年,公司在瑞典参加了第一场国外展会。
公司更名为“Bjerringbro Pump Factory”并首次使用阿基米德式螺旋抽水机作为公司标志。 推出中央供热循环泵以及首款用于7米以上深井的水泵。
1952年
多级离心泵
CP离心泵于1952年开始投产,是格兰富第一款采用离心泵技术的水泵。 虽然格兰富活塞泵排量很大,但重量也很大,而且会消耗很多材料。 而离心泵的尺寸则小得多,主要由圆形和圆柱形部件组成,可以合理地开展生产。 离心泵很快便取代了活塞泵。
1953年
钻井泵(Dybfoss BP)问世
格兰富的第一个公司标志于1953年引入,它是公司名称Bjerringbro Pressestøberi (Bjerringbro Die-casting Foundry)的首字母缩写,也就是字母B和P。 公司更名为Bjerringbro Pumpefabrik (Bjerringbro Pump Factory)之后的几年时间里,公司一直沿用此标志。 直到1955年,一位员工为Poul Due Jensen呈现了一张阿基米德式螺旋抽水机的图片,该产品与离心泵(CP)的内部结构极为相似。 自那以后,螺旋抽水机就一直是格兰富的公司标志,并在此后的数年里先后采用了多种不同的图样风格。
1955年
形象化公司标志
格兰富的第一个公司标志于1953年引入,它是公司名称Bjerringbro Pressestøberi (Bjerringbro Die-casting Foundry)的首字母缩写,也就是字母B和P。 公司更名为Bjerringbro Pumpefabrik (Bjerringbro Pump Factory)之后的几年时间里,公司一直沿用此标志。 直到1955年,一位员工为Poul Due Jensen呈现了一张阿基米德式螺旋抽水机的图片,该产品与离心泵(CP)的内部结构极为相似。 自那以后,螺旋抽水机就一直是格兰富的公司标志,并在此后的数年里先后采用了多种不同的图样风格。
1959年
第一款循环泵 — VP 32
用于集中供热循环和生活热水循环的VP 32循环泵问世。 这款水泵采用不锈钢转子密封壳和硬金属轴承,不会因供热系统中常见的工作流程而出现磨损。 轴承系统非常可靠,一些这种型号的水泵至今仍在使用。
公司更名为格兰富(格兰富)。 创新型循环泵、潜水泵,甚至生产线的机械设备也已初具规模。 社会责任与员工成长成为公司的优先考虑事项。
1960年
第一家子公司
第一家子公司成立于德国Wasltedt小镇。 这家公司既是一家销售公司,也是一家生产公司。
1962年
员工教育
1962年,公司决定为员工建立一所夜校,以便应对日益紧迫的业务扩展和全球贸易需求。 最初的教育项目包含用不同语言教授的课程和数学。
1965年
VP 35循环泵问世
VP 35与VP 32基本相同,但设计方案彻底改变,而且还减轻了重量。 这项创新在于可以使用内部旁路“关闭水泵”的液压调整功能。 这款产品有许多优势,例如不必非常精确地计算系统流阻,而且还可以轻松对系统进行更改和扩展。
1967年
不锈钢潜水泵
SP泵(潜水泵)是一项重大突破,因为它全部由不锈钢制成。 用于泵送未过滤的民用水、灌溉和降低地下水水位。 产品采用不锈钢材质,即使在腐蚀性的水中,水泵也能拥有更长的使用寿命。 SP泵满足了市场的巨大需求,因为活塞泵早已过时。
1968年
社会责任
1968年,格兰富成为丹麦第一家为有特殊需求的员工开设残疾人福利工厂的私人公司。 此项措施是1964年,由格兰富、教区议会和国家福利系统共同推进的合作项目。
1969年
发明专用机床
由于无法找到可量产格兰富循环泵的标准专用机床,格兰富开始自行设计并制造循环泵专用机床。 这种机器被人们称为“旋转木马”,用于加工循环泵的零件,可以大幅节省生产时间。
建立关键的产品线之后,我们不断创新,并赢得了业界大奖。 公司由Poul Due Jensen的儿子Niels接管,他认识到,格兰富有责任通过各项节能方案让世界变得更美好。
1971年
CR30 直列式离心泵问世
CR30是全球首款直列式多级离心泵。 该产品最具革命性的特点是,入口和出口位于同一水平线上,彼此齐平。 因此,这款水泵可以安装在系统中的任何位置,无需更改管道,这是一个巨大的安装优势。 像格兰富设计的其他产品一样,这款产品现在已经成为一个行业标准。
1973年
首家海外子公司
格兰富于1973年在美国开设了第一家海外子公司。 但到1976年才正式落成,这一时期公司在这一新开辟的市场发展势头更加迅猛。
1974年
潜水电机投产
格兰富在20世纪60年代末开始自行开发潜水电机,并于1974年开始生产。 为避免腐蚀,潜水电机采用了不锈钢薄板材质。 这意味着电机的性价比很高,因为无需频繁维修和更换。
1975年
Poul Due Jensen基金会
1975年,Poul Due Jensen创立了Poul Due Jensen基金会,格兰富的大部分股份由该基金会持有。 成为格兰富新的控股公司之后,基金会就可以确保公司可以不断吸纳新的投资,并保证公司的健康成长。
1976年
标准电机投产
格兰富开始生产自己的标准电机。 首款标准电机获得丹麦工业设计奖和同年的其他工业设计奖项。
1977年
JP系列喷射泵问世
喷射泵问世前,水泵通常安装在一个固定的工作位置。 喷射泵是一种便携式离心泵,专为一般应用场景量身打造,如小规模供水、增压、洗车、泳池、农场、液体输送和工厂。 部分优势包括易于安装,运行可靠安静,还具有超长的使用寿命。 喷射泵采用内置喷射器,使水泵具备自吸性,这是一款非常方便,高效且具有创新性的水泵,凭借其创新设计获得了格兰富的第三个工业设计大奖(丹麦工业设计奖)。
1978年
新一代
1977年11月,Poul Due Jensen与世长辞,享年65岁。 他时年34岁的儿子Niels Due Jensen就任公司的管理岗位。 1978年,Niels Due Jensen正式坐上公司的头把交椅。
革命性的生产技术让客户定制水泵成为可能,而电子式水泵、电脑程序控制的水泵和太阳能水泵的创新则让我们在效率方面的愿景不断提升。
1980年
开发电子式产品
格兰富从20世纪70年代就开始生产电子式产品,但随着全球对气候和节能的重视,1980年,公司推出了一个新的项目,那就是开发由微处理器控制的变频器。
1982年
太阳能水泵系统
20世纪80年代,气候变化和可持续发展开始引起全球的广泛关注。 格兰富在1980年前后开始研究采用太阳能驱动水泵的可能性。当UNDP在1980年发起一项太阳能水泵系统比赛时,这项工作才真正起步。 1982年,格兰富将太阳能水泵系统推向全球市场,并在UNDP组织的比赛中获奖。
1984年
第一款废水泵KP
随着易用型KP小型排水泵的推出,格兰富进入废水处理市场。 这款水泵的定子嵌入在复合材料中,水泵的其余部分全部由不锈钢制成。 这款水泵适用于排水或灰色废水等各种用途,使用简便的手持工具即可轻松清洁。 在此后的几年时间里,格兰富推出了第一款性能可靠的高品质废水泵KP排水泵。
CAPS-计算机辅助产品选型工具
格兰富研发了全球首款在“Apple 2”计算机上使用的商用水泵计算程序。
1989年
格兰富追求卓越品质
1989年,格兰富成为全球首家通过ISO 9001质量标准认证的水泵制造商。
格兰富采用革命性技术
格兰富是首家可以采用所谓“熔芯技术”生产复杂形状水泵产品(例如为OEM客户提供的特殊泵壳)的水泵制造商。 格兰富现在可以更高效,更准确的方式生产定制水泵。
全球首款智能水泵问世,一体式水泵和电机技术开创先河。 通过ISO 14001认证,进一步强化了我们对于环境责任的信念。
1990年
技术中心
技术中心成立,持续开展生产技术、生产工艺优化、新材料、新设计的大规模开发工作。
1991年
智能水泵
微型变频器的开发始于20世纪80年代中期。 经过广泛的研究和开发,X99于1991年问世。 X99在UPE循环泵中首次采用,使其成为全球首款智能水泵。 X99大幅节省了能源,之后成为许多格兰富水泵不可或缺的重要零件。
1992年
JetSub
1992年推出的JetSub是一款革命性产品,它是首款电机中内置在电子装置的潜水泵。 由于采用X99微型变频器,水泵可达到更高的转速,因此水泵的尺寸可以缩小,以匹配3”的钻孔,同时仍然可以提供与传统水泵相同的性能。
1993年
MGE电机问世
格兰富成为唯一一家可以自行生产电机和电子设备的水泵制造商。 对于MGE电机而言,微型变频器作为集成装置首次被内置到标准电机中。 因此,需要不同流量和压力、通风设备以及其它设备的水泵可以通过速度来控制,从而实现巨大的节能效果。
商业发展中心 (BDC)
BDC落成时,通过玻璃人行桥与技术研发中心连接。 所有业务活动和部门均位于这栋未来风格的建筑内。
外形小巧的一体式增压系统:JetpaQ
JetpaQ是一个革命性的系统,可以将变频器、水泵、压力传感器和水箱全部集成到一个集成式装置中。 压力和水流量可以通过集成的电子装置自动调节,而且它尺寸小巧,几乎可以安装在任何位置。
1995年
首款不锈钢污水泵AP格兰富推出首款不锈钢污水泵 — AP水泵。
新一代MGE电机
格兰富再次采用领先技术推出了带有内置变频器,同时还可以通过遥控器进行调整的三相标准电机。
遥控水泵
格兰富在1995年推出了遥控水泵R100,可以通过远程手持设备对这款电子水泵进行配置、诊断和检修。 设备可与小型打印机进行通信,进而打印出重要的水泵统计数据。 R100凭借这项技术成为水泵领域独一无二的产品。
1996年
环境责任
格兰富获得ISO 14001国际环境认证。
在Niels Due Jensen卸任首席执行官的职务之际,新世纪的到来在整个社会和格兰富掀起一阵数字化革命风潮。 节能创新技术得到大量应用,可持续发展成为我们“创新意识”的核心。
2000年
第一台数字计量泵
格兰富推出首款数字计量泵。 数字计量泵采用革命性步进电机专利技术,能够输送非常精确的计量流体。
实现计量数字化
格兰富推出数字计量系统之前,想要达到经济实惠且安全的准确剂量,计量系统经历了一个缓慢且困难的过程。 格兰富数字计量系统在隔膜计量泵中引入了全新的驱动技术,并通过按钮式控制面板提供直接的电子式数字控制。
2001年
Poul Due Jensen学院成立
格兰富员工的教育活动始于1962年,当时公司开办了一所夜校,这所夜校在随后的数年中得到了发展。 Poul Due Jensen学院落成并配备全新的教育设施后,所有教育和学习活动都在这里集中进行。
思维创新、品牌推广和电子商务
这一品牌推广项目旨在向客户、员工及其他合作伙伴传达基本价值观的精髓。
目标是让现有及未来的客户更原意与格兰富开展往来,因为他们了解并赞赏公司的价值观。 另一个目标则是希望为格兰富招贤纳士,因为他们认同这些价值观和理念,并希望在秉承和巩固这些价值观和理念方面出一份力。 思维创新为公司带来新的收入增长点。
同时公司设立格兰富电子商务部门,旨在通过在现有业务模式中增加电子服务来加强现有的合作关系。 格兰富外联网和WebCAPS都是已开发项目的典型案例。 如今,电子商务部门重点发展“电子化”创新,特别是在销售和营销方面。
客户定制泵 — Magna
推出这款产品前,用户一直希望通过一款全新的,性能优异的水泵来实现自身所需的多种功能。 这样,水泵就可以自动适应系统特性、夜间减产时间、用户友好型操作面板以及客户所需的其他功能。 格兰富Magna水泵同样配备永磁马达,可确保实现大幅节能效果。 此外,格兰富Magna水泵在自动速度控制的概念方面得到进一步的发展,从而就像20世纪50年代后期的VP泵一样在2001年成为一款突破性的先进循环泵。
2002年
无与伦比的电源灵活性 — SQFlex
SQFlex具有灵活的电源选项,因此非常适合无电源或电源不稳的偏远地区使用。 水泵可以借助太阳能或风能运行,还可以通过发电机或电池运行。 就像格兰富在20世纪80年代开发的太阳能水泵系统一样,SQFlex几乎无需维护。
WebCAPS
格兰富推出首款网络在线水泵计算程序WebCAPS。
2003年
非Due Jensen家族的新任首席执行官
Niels Due Jensen(公司创始人Poul Due Jensen之子)将职务交接给首位非Due Jensen家族的首席执行官: JensJørgenMadsen,他为格兰富整整效力了30年。 在职期间,他曾先后担任格兰富超过25家旗下公司的董事长/董事会成员,并于1991年进入集团管理层。 JensJørgenMadsen于2006年11月30日辞任集团总裁之职。
新一代污水泵 — SE1和SEV
格兰富推出SE1和SEV污水泵,这些产品的设计同样获得相应的工业设计奖项。
2005年
革命性节能泵 — ALPHA Pro
ALPHA Pro是首款采用永磁转子和内置微型变频器的低能耗水泵。 定子采用分段设计,变频控制器采用霍尔传感器,因此产能受到限制。 自动控制功能可确保始终根据现有需求对水泵的压力和流量进行调整。 水泵可以根据夏季或冬季,夜间或白天进行自动调节。 ALPHA Pro为全球低耗能水泵的发展奠定了基础。
2006年
格兰富股份有限公司(格兰富 A/S)获得EFQM奖
在入围的27家企业中,格兰富股份有限公司获得EFQM优秀奖、企业社会责任奖和人才发展与参与奖。
奖项的幕后组织方是EFQM(欧洲质量管理基金会)。 设置这一奖项是为了鼓励并帮助欧洲各地的公司加入质量管理基金会。 它的使命是鼓励并帮助全欧洲的公司参与改善活动,最终实现优异的顾客满意度、员工满意度、社会影响力及业务成果。
格兰富NoNOx尿素计量系统
2002年,格兰富NoNOx股份有限公司开始研发用于重型柴油引擎的SCR计量泵。 SCR工艺可通过添加精确数量的尿素还原剂来去除废气中的有毒氮氧化物(NOx)。
Nonox系统是格兰富在汽车领域迈出的第一步,该系统于2006年在欧洲推出,用于康明斯欧四发动机。
2007年
Carsten Bjerg出任集团总裁
Carsten Bjerg继JensJørgenMadsen之后担任集团总裁。 他以国际生产总监的身份于1997年加入格兰富。 2000年,Carsten Bjerg成为集团管理层的一员,主管生产与物流、研究与技术、电子商务及质量控制工作。 2004年,他被任命为集团副总裁,之后于2007年成为首席执行官兼集团总裁。
格兰富BioBooster
格兰富Biobooster于2007年作为分散式废水处理系统推出。 工业制造商可以利用这项技术进行现场废水处理。 这样就可以减轻市政废水处理厂的负担,并尽量减少在基础建设方面进行大量投资的需求。 该系统外形小巧,碳足迹极小,无异味,因此适用于住宅区。
2008年
创新目标
2008年,格兰富引入“创新目标”的发展理念,主要关注长期创新工作。
“创新目标”的普遍特征是:以可持续发展为先导,努力实现全世界的发展,并率先采用新科技,可以简单概括为: 关注、关怀、创造。
2009年
格兰富LIFELINK
格兰富LIFELINK是一个肩负各种社会目标的事业部门,旨在发展主要用于发展中国家乡村地区的可持续水务系统。 各种组织通过将系统捐赠给村庄的形式来完成这项工作。 然后,村民用手机支付水费,这些费用中包含系统维护费用。 第一套系统于2009年在肯尼亚建成。
标志性潜水泵发布50周年之际,新一代循环泵和全新的电磁电机引领节能新道路。 格兰富致力于让全人类用上洁净的水,因此在联合国备受赞誉。
2010年
通过新型电机实现节能
格兰富推出首款采用永磁电机的水泵,与其它同等尺寸的水泵相比,可实现高达70%的节能效果。
2012年
新一代循环泵
ALPHA2和MAGNA3上市。
全新的ALPHA2的EEI能效指数为EuP 0.15-20%,是业内效率最高的家用循环器。 产品从内到外采用全新的设计,具有全新的功能,比之前的产品更易于安装、控制和优化。
MAGNA3不只是一个水泵。 它是一个可以用于加热、冷却、地源热泵系统和生活热水应用的智能高效循环泵系列。
2013年
进军匈牙利市场
格兰富在SzékesfehéRVár的新工厂揭幕。 这一先进工厂是开展生产、测试及D&E的场所,也是在该国的第四个生产基地。
2014年
Mads Nipper出任新任首席执行官
结束在乐高的一段长时间成功职业生涯之后,Mads Nipper加入格兰富,出任新任集团总裁兼首席执行官。
2015年
格兰富奥运会 — 更大更好
来自55个国家/地区的1,200名格兰富员工以“团队建设和友好合作”的主题精神在比耶灵布罗及周边地区举办了声势浩大的奥运会。
联合国向格兰富授予气候大奖
格兰富荣获联合国“变革的动力 — 灯塔行动大奖(Momentum for Change Lighthouse Activity Award)”ICT类别奖项。 此奖项旨在表彰为发展中国家提供可靠可持续供水方案的Lifelink供水解决方案。
在格兰富任职25年后,Poul Due Jensen(与公司创始人同名)出任首席执行官一职。 我们继续恪守“保护、尊重和促进水的流动”的承诺。
2020年
Poul Due Jensen出任新任首席执行官
这项任命的关键在于Poul Due Jensen的全球经验、出色的业绩、出色的领导才能和价值观。 自从我们迎来千禧之年,他就成为了格兰富宝贵的一员,2015年起,始终是集团管理团队中的核心成员。
2022年
格兰富四大事业部
格兰富分为四个事业部,实行全面的终端责任制,以加快创新步伐,更贴近客户,更易于开展业务,并成为一个更有价值的工作、学习和成长场所。格兰富各事业部(商业建筑服务、家用建筑服务、工业和水务)在我们的宗旨和价值观的指引下,团结一致。在首席运营官 (COO)、首席运营官 (CHRO) 和首席财务官 (CFO) 的领导下,三个全球企业职能部门完善了新的组织结构。
点滴皆可为
我们坚信水能改变世界,为此我们宣布了新的承诺:“尊重、保护和促进水的流动”。该承诺的底线是“点滴皆有可能”。
2023年
美国五十年
格兰富庆祝在美国运营五十年。格兰富成立于加利福尼亚州弗雷斯诺市,目前在美国拥有 13 个办事处和制造工厂,员工超过 1,600 名。前一年,新的美国总部在德克萨斯州布鲁克希尔新建的一座环境可持续发展建筑中开业。这座占地 45,000 平方英尺的建筑是德克萨斯州第一座获得 LEED(能源与环境设计先锋)v4 白金认证的新建筑。
新的商业建筑服务总部
商业建筑服务部的新全球总部在新加坡揭幕。搬迁战略的一个重要组成部分是新加坡创新中心,该中心旨在利用本地知识,开拓未来的节能商业建筑解决方案。
2024年
可持续发展的前 1%
格兰富因其在可持续发展方面的杰出努力而跻身全球前 1%的公司行列,并因其在可持续发展业务实践方面的承诺而获得 EcoVadis 白金评级。
新加坡四十年
庆祝格兰富在新加坡成立四十年。格兰富新加坡公司成立于 1984 年,现已发展成为公司全球运营的重要推动力。
建立水处理平台
通过收购 Culligan 的商业与工业部门,我们的水处理业务得到了进一步发展。随着水资源匮乏成为一个紧迫的问题,水资源压力影响着全球的社区和工业,我们正在建立一个新的水处理平台,整合先进的技术和工艺,以提高水处理的效率和效果。这将为食品饮料和制药等对水质要求极高的行业带来巨大改变。
2025年
我们是“最佳工作场所®
我们很自豪获得独立认可,表彰我们卓越的工作场所文化和积极的员工体验,目前已在四个国家获得“最佳工作场所®”认证,并在全球获得其他雇主奖项。
新收购、联盟和赞助
我们继续扩大水处理业务,收购总部位于美国匹兹堡的水和废水处理解决方案公司 Newterra。
我们加入水资源韧性联盟并赞助第 22 届非洲水和卫生协会国际大会及展览,进一步加强我们建设水资源韧性世界的承诺。
我们还将男女子 EHF 欧洲手球锦标赛赞助延长至 2030 年,继续我们与该运动长达二十年的合作。每个“最佳球员”奖项都支持全球水和卫生项目。
新总部和扩建生产
我们在丹麦 Bjerringbro 开始建设新的全球总部,计划于 2027 年开放,新建筑体现了我们对可持续性、创新和丹麦根源的承诺。
在美国,我们在德克萨斯州 Brookshire 工厂进行数百万美元投资,以扩大生产能力。
供应链脱碳
我们与芬兰不锈钢生产商 Outokumpu 建立合作伙伴关系,在产品中使用“绿色钢材”。Outokumpu Circle Green® 不锈钢的碳足迹比全球行业平均水平低 93%。
更深入了解格兰富
深入了解我们的使命和价值观,我们的业务以及战略合作伙伴。