文章

建筑解决方案

全球城市化进程不断推进,导致大量能源被消耗。 仅全球冷却需求在不到20年的时间里就翻了一倍。 水和能源携手并进。 一般来说,水泵的耗电量占全球总耗电量的绝大部分-但如果采用更加节能的水泵方案,这一数字将会大大降低。

据我们所知,能源消耗的增长是气候变化的主要驱动因素。 在某些地区,气候变化导致严重干旱,而在其他地区,对气候的影响预计会导致更大降雨,导致极端洪涝,以及废水和海水入侵,污染我们的地下水,影响水质。 全球约有2.5亿人受洪涝影响,每年损失400亿美元。

有许多智能水解决方案可用,但不幸的是,它们的实施速度不像我们在能源行业中采用的风力和太阳能技术。 因此,在商业建筑中,负责用水和节能的解决方案必须被优先考虑,以帮助我们应对气候变化。

现状

排放与气候变化

能源生产占二氧化碳排放量的73%,是导致气候变化的主要原因之一。 

Source: United Nations Water 

能量消耗

自2000年以来,用于空间冷却系统的能源消耗几乎翻了一番。 

Source: International Energy Agency, 2018

泵与能源消耗

 如今,水泵消耗了世界上大量的电能。

Source: The European Union - Commission Staff Working Document

智能解决方案

智能解决方案已经准备就绪,可以实施。 这些解决方案将为我们人类赖以生存的地球带来极大效益。 因此,在降低能源和水使用量以及提高效率的过程中,这些客户和城市做出了巨大的改变,并取得了令人瞩目的成果。

泵替换及节能服务

水泵能耗占全世界电力消耗的10%。如果都替换成高效水泵,将节省全世界4%的能耗。

商业建筑解决方案

涵盖了一系列各有特色的不同应用。无论您是为办公楼选择供热系统,还是为工厂选择工业冷却系统、智能、耐用且节能的智能泵送解决方案均能助您取得理想效果,完美契合您的整个系统。

区域能源解决方案

主能源中心的水泵是区域能源的心脏。水泵的可靠性,最高的效率,最低的维护需求成为关键。我们的冷/热源水泵拥有出色的性能,而且十分耐用。我们凭借自身数十年的经验和工艺为您带来具有最高效率的产品,所需的维护少之又少。

应用案例

可以通过智能水解决方案来改变。这些解决方案可以极大地造福人类和我们赖以生存的地球。为了减少能源和水的使用,并提高能效,这些行业和城市做出了巨大的改变——并取得了巨大的成果。 

迪拜的建筑通过简单的水泵替换就能实现高达80%的节能

所有这些都让承租人很不快,他们将如何修a大楼与政府改善能源使用的目标混为一谈。 Grundfos结合降低耗电量的雄心壮志,实施一个简单的解决方案,最终收回成本。

豪华酒店能耗削减一半,舒适度却不减分毫 

美的万豪酒店对位于中国顺德的总部进行了翻新。该公司原来使用的是其他品牌的水泵。这些水泵产生的昂贵电费、严重噪声和其它问题促使业主开始寻求更优秀的解决方案。格兰富水泵帮助该酒店节约了一半的能耗。 

一家比利时医院是如何在没有能耗增加的情况下增长40%业务

通过格兰富能效解决方案替换了超过200个旧泵,布鲁塞尔大学医院每年节省将近65,000欧元,643,000 kWh电能以及140吨碳排放。