文章
一体化泵闸石犀®
格兰富一体化泵闸将水泵和闸门合二为一,是集成了启闭系统、拦污系统、液位控制、水质检测、智能控制等多种附属设施为一体的集成化系统。
一体化泵闸广泛应用于河道整治和内涝治理,不仅可以实现单向排水,还可满足双向补水和水循环。一体化泵闸布置于河道内,无需占用额外土地面积,亦不影响河道行洪及水生态环境控制系统。
福州鼓台区水系综合治理
福州中心城区共有大小河道60 多条,主要承担着城区排涝和景观水体的功能。然而,由于部分河道上下游河底标高接近,水动力不足导致河水流速缓慢,使福州面临着严峻的内涝和黑臭水体挑战。
格兰富引入一体化泵闸解决方案,将闸门和水泵合二为一,直接安装在河道内, 解决了由于土地资源紧张而无法建造泵闸站的难题。一体化泵闸加强了水动力, 使河道水流速度达到0.3m/s 以上,改善了水质,减少了黑臭水体的发生;同时, 在下游水位较高的情况下,对解决局部流域内涝也发挥了积极作用。
江苏淮安区黑臭水体综合整治
江苏省淮安市水系交错,黑臭河道总长56 公里,占全市黑臭水体整治任务的37%。由于亟待治理的河道多处于老城区,人口密度高,土地资源紧张,导致项目施工要求高,整治难度大。
格兰富一体化泵闸无需额外建造闸站, 通过引水活流,将西汪塘湿地周边的新开明渠和老涧河联通,让水流动起来。2019 年底,淮安区基本消除黑臭水体, 且大幅提升了河道沿岸景观。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。