文章
您知道我们可以提前对您的泵进行配置,然后再将它集成到您的冷却塔中吗?
我们可以在世界任何地方提供预配置的电子泵,简化安装,组件选择,选型和文档编制,并最大限度地提高生产效率。最重要的是,我们将根据您的需求和客户系统的规格来进行配置。
我们提供3种选项:
- 通过免费的格兰富GO REMOTE应用程序,您可以将智能手机连接到您的E泵,然后自行配置。
- 从格兰富产品中心下载格兰富GO Link,并将其安装到您选择的Windows PC上,以便在无法使用无线设备或无法连接互联网的情况下使用。
- 让我们通过我们的GSC文件为您提供预配置的变速泵。您只需向我们提供您系统的一些参数,我们可以一次性将配置上传至您订购的所有泵,然后再发货给您,这样您就可以在配置和调试上节省大量的时间。