白皮书
获得配备E泵功能的可靠系统
大多数后处理流程都需要加压给水和反冲洗水,压力范围从介质过滤、离子交换到消毒要求的1-3 bar到膜过滤的2-70 bar不等。这意味着您需要类型各异的高效节能泵——并且配备必要的连接和控制功能。
凭借格兰富智能泵,您将获得包含集成传感器和控制装置的一体化解决方案,这意味着无需加装外部变频器——最重要的是,它们非常高效。格兰富提供众多统称为“E泵”的速度控制泵,均配备带有集成变频器的格兰富MGE电机。
我们的变频器可以执行除简单的速度管理以外的多项其他功能,并有助于简化系统。此类水泵可以执行通常需要额外的控制装置或PLC的逻辑任务和流程。您还可以将传感器直接与泵和SCADA协议相连。
我们的MGE电机具有许多额外的功能和优势。如果某款E泵不能用于特定应用,通常可以使用我们随智能泵提供的三相工业电机。如果您需要采取该方式,应始终参考操作说明和数据表中列出的技术信息。
最后,与采用外部变频器的泵解决方案相比,其制造成本和材料投入更低。此外,还能避免与外部变频器相关的技术问题。
想要了解E泵解决方案如何使特定应用受益,以及格兰富iSOLUTION如何进一步提高性能?立刻填写下方表单,获取手册。
感谢您提出见解
您的邮箱将很快收到链接。
我们希望带给您启发和帮助。