文章
帮助您的客户以更智能的方式开展业务及节约成本
格兰富DDA-FCM数字计量泵将计量精度提升到了一个新的水平。该解决方案在性能、化学品投加精度和维护要求等参数方面均处于行业领先地位。此外,它还可以满足您尽可能减少外部系统组件的需求,是一个能帮助您和您的客户节省时间和金钱的解决方案。
格兰富DDA-FCM数字计量能够根据精确的流程要求测量和计量化学品消耗。当出现泄漏或外部系统性能不理想时,该泵可以自动检测出并执行必要的调整——或发送警报。这意味着用户只需承担实际的化学品需求带来的成本,再也不用为浪费和低性能买单。
由于通常每两年只需要进行一次维护,因此对于希望减少麻烦的客户而言,它是一种理想的解决方案。这是一款能够自我服务、自主学习、自动纠正的泵,从投用的第一天就开始优化您的化学水处理流程。