- 格兰富水泵(上海)有限公司
- 学习
- 格调学院
- 所有课程
- 68 - 工业水泵解决方案课程
- 知识小测验
测试结果
恭喜。您已通过测试且完成 68 - 工业水泵解决方案课程
获得徽章:
您如何评价这门课程?
欢迎您加入对本课程的评分。记住,在你参加测试之前,你必须登录才能给出你的评分。
Q: 预防性维护是什么?
A: 技术人员进行的季度维护检查
Q: 预防性维护是什么?
A: 能够让您在恰当的时间安排维护的智能方法
Q: 预防性维护是什么?
A: 能够让您检查水泵状态、确认维护计划表的应用程序
Q: 让格兰富转而提供整体解决方案的契机是什么?
A: 格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案
Q: 让格兰富转而提供整体解决方案的契机是什么?
A: 格兰富 ALPHA 水泵
Q: 让格兰富转而提供整体解决方案的契机是什么?
A: 水泵配件
Q: 到 2030 年,能源需求预计增长多少?
A: 30%
Q: 到 2030 年,能源需求预计增长多少?
A: 32%
Q: 到 2030 年,能源需求预计增长多少?
A: 35%
Q: 安装数字水泵的话,您能降低多少成本?
A: 高达 50%
Q: 安装数字水泵的话,您能降低多少成本?
A: 高达 60%
Q: 安装数字水泵的话,您能降低多少成本?
A: 高达 70%