文章

水压不足或增压系统有噪音?

冲不干净洗发剂,淋浴温度不稳定,厕所冲水太慢,家内外水管或水泵发出噪音: 久而久之,这些问题会影响到家居舒适度。 幸运的是,我们推出了改善家庭供水系统的解决方案 - SCALA 系列增压系统。

观看视频,了解如何打造更好的家用增压系统。

水压不足?

水压不足可能会延长马桶水箱灌满水的时间,导致冲洗前的等待时间延长。 水压不足也可能导致水温不稳定,花洒水时而滚烫时而冰冷。 除了生活不舒适,水压不足可能会导致运行洗衣机或洗碗机等家用电器时发生故障。

观看视频,了解如何打造更好的家用增压系统。


找出原因

如果增压系统从城市供水管网或浅井供水,则您可能会遇到城市供水管网水压波动,甚至没有水压。 若供水是由高于或低于地平面的屋顶水箱或断流水箱供水,则供水压力可能不足以为所有水龙头和电器提供足够的水压。 在这种情况下,您需要使用增压泵, 否则水龙头将不会出水。

增压系统内有噪音?

水管或增压泵发出的噪音可能会打扰到您和邻居。 大多数情况下,管道发出噪音说明供水系统存在问题。 由于噪音很容易通过供水系统内的结构及组件传递,因此难以找到问题的源头。 但是,最常见的原因是水泵技术或水泵控制较差。 例如,采用风扇散热电机的老式离心泵可能会在整个系统内产生振动,从而产生更大的噪音。 即使不使用水也可以运转的低效泵,或增压泵安装不当或未固定在地面上,这些都有可能导致系统震动及噪音。

观看视频,了解如何打造更好的家用增压系统。


借助格兰富增压泵解决方案,提高居家舒适度

Grundfos SCALA 泵系列将所有组件集成为一个小巧的增压设备,包含泵、水箱、传感器及止回阀。

SCALA1 与 SCALA2 采用尖端科技,使用智能水冷却技术减少噪音及震动。 在典型应用中,SCALA1 噪声 > 55 dB(A),而 SCALA2 噪声 < 47 dB(A)。 如果噪音响度减半,声音强度会降低 6 dB(A)。 为了便于比较,大多数洗碗机在一般工作期间噪声约为 46-60 dB。

为实现可以调节家居性能的绝佳舒适及智能功能,请选择 SCALA2,我们的优质泵可将噪音降至最低,并提供完美水压。

希望了解更多内容?

我们的网络学院提供多种选择,供您更多地通过实践学习。 以下是一些推荐的家庭用水增压解决方案。