文章

增压系统的运行风险

增压操作不当可能会造成泵损坏并导致管道漏损。 久而久之,这可能会导致用水量过高、成本上升、甚至室内水泛滥。 但在增压系统(SCALA 泵)中,您可以采取控制措施,避免此类风险。

观看视频,了解如何在家用增压器系统中避免这些运行风险



增压系统的运行风险

增压泵的设计不适用于无水运行。 如果储水箱排空或自来水管供水不足,就可能会导致水泵无水运行,进而导致水泵过热并出现故障。

系统管道的漏损现象可能对家庭造成损害,在最坏的情况下,还可能导致室内水泛滥。 即便是漏水的厕所或花园里的水龙头,如果置之不理,也会消耗大量的饮用水,缩短泵的使用寿命。 这会累积造成屋主的维修成本,并产生巨额水费。



智能水泵

一款能检测到这些操作风险的增压泵也能做出反应以避免这些风险。为了保护增压系统,SCALA1 和 SCALA2 内置保护功能,在使用这些功能的情况下,用户可以在操作面板 (SCALA2) 和 GO Remote 应用程序 (SCALA1) 中看到警报提示。这些警报提示并不一定代表泵发生损坏。在大多数情况下,它们用于提醒用户需要注意系统中的一个问题。例如,空转警报可能表明在未空转的情况下供水不足。这样一来,在问题造成任何损害之前我们就能进行处理。

SCALA 泵的内置保护功能:

• 防循环:如果检测到系统中有轻微泄漏的迹象或水龙头没有完全关闭,水泵便会停用。

• 空转保护:停用水泵,提醒用户装置缺水,避免水泵损坏。

• 最长运行时间 在规定的时间后停用水泵,减少家用电器运行时的泄漏风险。SCALA1 可以用格兰富 GO REMOTE 应用程序调整该时间段。

使用 SCALA 泵,您可以获得内置功能,确保整个家庭处于最佳运行安全条件之下,让全家舒适安心,同时还能节约用水,防止财物损失。该水泵采用智能设计。