水资源成为全球性问题
从1900年到2013年的一百多年间,全球人口翻了4.5倍,城市人口从2.25亿增长至36亿,增长了16倍,全球经济产出增长了40倍。经济的高速发展和城市化进程的加快离不开充足可靠的水资源和能源。2020年世界水日的主题是“水与气候变化”,凸显了水、能源、气候变化三者共联共存的关系。因此,我们需要对城市水环境和能源进行全过程的统筹管理,才能在气候变化的大背景下实现人类社会的可持续发展。
《水美中国》白皮书以“水-能源-气候变化”体系为基础,探讨中国在供水保障、水质改善,以及应对气候变化方面的挑战,从技术、政策、管理三方面提出五大未来趋势,旨在为城市水系统管理和可持续发展提供一定的借鉴和参考,支持“美丽中国”的宏伟目标。
市政解决方案
水即是城市的血脉,支撑着人们基本的生产和生活。在国家深入新型城镇化和持续乡村振兴工作的背景下,如何高效、安全并可靠地保障饮用水供应,并不断改善环境水质是社会各界关注的焦点问题。同时,全球气候变化带来更多的包括干旱和洪涝灾害等极端天气,给城市水资源管理提出了新挑战。秉承因地制宜,质效并举的指导方针,格兰富为市政水务管理提供多项创新解决方案,建设具有韧性的海绵城市。
工业解决方案
尽管对水和能源的需求有所增加,我们仍在污染现有资源。 总计80%的污水未经正确处理即回归自然。 但是,如果我们不止一次使用这类水,通过实施智能水解决方案,我们可以改变这一情况。
建筑解决方案
城市化进程的不断加快正大幅增加我们对能源的消耗——仅全球冷却需求就在不到20年的时间里增长了一倍。能耗的增长是气候变化的主要原因之一。我们有许多智能解决方案可用;有了更节能的泵解决方案,我们可以减少二氧化碳排放,同时优化建筑物的能源消耗。
行动起来#为水而战#
世界各地都面临着愈发严峻的水资源挑战。我们日常生活的每一天更是离不开水,我们消费的每一件物品更是在生产过程中需要消耗大量的水资源,如何改变思维,从可持续发展的角度来合理利用好水资源,需要我们每个人的思考和努力。因为毕竟,水是属于我们所有人。我们需要保护我们的水资源。#为水而战#
格兰富愿景
城市化进程的不断加快正大幅增加我们对能源的消耗——仅全球冷却需求就在不到20年的时间里增长了一倍。能耗的增长是气候变化的主要原因之一。我们有许多智能解决方案可用;有了更节能的泵解决方案,我们可以减少二氧化碳排放,同时优化建筑物的能源消耗。
安全用水
我们的目标是在2030年之前,为3亿有需要的人提供安全管理的饮用水。
水效率
通过水效率和水处理,我们计划节省下500亿立方米的淡水。
实现气候积极影响
到2025年,我们希望将自身的二氧化碳排放量减少50%(与2008年相比)。到2030年,我们的目标是实现100%的气候积极影响
“这个世界中有许多问题可以用更好的方式解决。”
-Poul Due Jensen,格兰富创始人
1945年,Poul Due Jensen发明了一种泵并成就了不同。 1973年,他的儿子Niels Due Jensen制定了一个全新的可持续发展议程,决定每一台新的格兰富水泵必须比之前的版本节能10%。 从那时起,我们将自身的雄心建立在格兰富的传承之上——那就是超越商业的范畴,利用我们在水资源管理领域的专业知识来应对和解决全球水资源挑战。