文章

轻松简便的工业自动化集成

格兰富计量泵提供多种用于监测、控制和通信的连接选项,尤其适合与数字平台和生态系统集成。当涉及中继操作状态和警报、外部控制以及与统包系统的其他组件通信时,它们是您的理想选择。

选择格兰富数字计量泵有助于简化系统集成,并节约设计过程花费的时间和成本。简而言之,我们的SMART数字计量解决方案可以轻松连接、集成和监控整个系统。

以格兰富DDA SMART数字计量泵为例,它可以选配一个配有CIM 150 PROFIBUS-DP接口的E-Box 150单元,该接口是PROFIBUS-DP网络与格兰富泵之间进行数据传输的标准接口。通过该接口,就能实现格兰富DDA泵与PLC或SCADA系统之间的数据交换。

进一步了解E-Box

E-Box单元可让流量最高达30 l/h的SMART数字计量泵通过有线传输与各类现场总线标准进行通信。

信息枢纽,一触即达

只需点击几下鼠标,就可以找到与您的泵相关的所有信息,实现系统的远程监控。