研究与见解

通过数字计量实现化学品的精确投加

为了以满足严苛法规要求的方式进行废水的排放或再利用,必须确保化学处理过程中的精确可靠的化学品投加。对于pH值控制、混凝、絮凝、消毒和污泥脱水等工序,在正确的时间,以正确的流量控制和投加正确数量的化学品,这一点至关重要。

传统的计量泵通过调节冲程长度和/或频率来调节投加量,但减小冲程长度会对投加精度产生不利影响。这意味着,如果计量泵不能以100%冲程运行,阀门的性能将会下降,导致投加效率低下。此外,化学品投加流量的测量也是难题之一,因为它可能会侵蚀流量计。

我们的计量泵配备了多项功能来确保实现精确的化学品投加 —— 凭借我们的SMART数字计量™系统,您将获得明显的优势。通过使用步进电机,投加量由释放冲程速度改变,因此能够持续利用100%的冲程长度,带来最佳的计量精度。通过集成的流量测量功能,您可以实时监控投加流量,而无需依靠外部流量测量装置。

此外,该泵还提供高精度的运行设定值设置,帮助找到工序所需的精确计量设定值,从而提高处理效率,减少化学品消耗。

走近数字计量

我们格调学院课程将向您介绍数字计量以及如何将其运用在各种应用中。您还将了解流量控制测量(FlowControl Measurement)功能以及它如何优化数字计量。