文章

全面优化、高度可靠且易于操作的水处理:物理处理系统

格兰富iRO iSOLUTIONS将反渗透系统的智能水平提升至一个新的层次,实现最高的效率和水处理性价比,同时有助于减少整个系统的碳足迹。 

该系统包含六个标准化资源包,其中囊括了所有关键组件和灵活的套件,覆盖广泛的工作点范围,让您的配件供应商更精简,并最大限度地减少组件库存。简而言之,您将获得一站式服务,帮助您简化供应链和供应商管理,同时不影响效率。 

格兰富iRO套件还确保您在使用出厂设置运行的情况下,可以通过高速电机减少工程和生产时间,降低组装和布线成本。有了这些套件,您就可以构建一个智能反渗透系统,从第一天就能为您创造真正的价值。

点击下方,了解更多关于反渗透套件的优势。

对我们的标准化预装套件感兴趣?

通过预装的iRO套件和工厂配置的应用参数,您只需最少数量的设备就能构建一套标准的反渗透系统。

我们业界顶尖的水处理:物理处理优化技术带来的四大优势

凭借先进的技术,格兰富可以帮助您和您的客户为未来的业务提供保障,同时还能降低整个价值链的复杂性。我们将在每个环节为您提供所需的技术专长和专业支持,确保您能够充分利用我们为水处理:物理处理而量身定制的四大优势。

点击下面的各项优势,进一步了解我们如何为您的业务增添价值。