服务指南

如何设计格兰富衡卓分布式输配系统

格兰富将帮助您轻松完成衡卓分布式输配系统的设计。您既可以参考以下内容自行规划,也可以随时联系我们的专家,获取全面的设计服务并计算格兰富衡卓系统将给您带来的节能潜力。

入门指南

您需要对区域供热二次管网进行水力计算来确保所有区域泵提供正确的扬程和流量。此外,选择合适的泵也能确保在其所负责的区域实现最佳效率。

源侧回路和区域回路之间的流量平衡可以减少对大功率主泵的需求,因此选择正确的主泵也同样重要。

为了高效完成以上工作,需要详细的项目信息,例如:

  •  总供热面积、供热负荷、末端散热类型等数据
  •  管路示意图
  •  立管图

轻松完成格兰富衡卓分布式输配系统的设计

我们凭借先进的设计工具,和暖通空调解决方秦设计方面的专业知识,使您的分布式泵送系 统设计变得简单,我们将把您的建筑项目转化为节能的分布式泵解决方案。

只需向我们提供您的水力细节,我们将确保为您的项目提供最佳的分布式泵送系统设计,包括:

  • 示意图
  • 比较分布式泵送系统与传统系统节能效果的报告
  • 一次侧和二次侧泵的选择
  • 项目管理和设计验证

填写以下表格,开始设计

设计格兰富衡卓分布式输配系统所需材料下载

进一步了解如何设计您的格兰富衡卓分布式输配系统

MAGNA3循环泵是一款适用于医院和学校等大型商业建筑的先进的封闭式循环泵。

以传感器参数为基础,这款智能泵能确保每个末端单元的最佳流量和压力,同时持续保持系统平衡。

欢迎观看我们的格调学院视频了解更多详情。

分步指南

如需获取关于格兰富衡卓分布式输配系统的设计、安装和管理的深度指导,请浏览我们的分步指南。

我们如何为您提供帮助?

无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。