文章

设计和建造精确可靠的工业制冷设备

从液体中提取热量是一个关键的流程,需要极高的精确性和可靠性。为此,您需要完全掌控工作时间和温度。

延长系统寿命的一个关键因素是通过使用系统组件来避免风扇的持续运行,比如通过一台将变频驱动器集成到MGE电机中的泵。泵是提供系统智能的关键部件,它可以决定何时需要输送水。这意味着正确的泵解决方案可以帮助提高精确度和可靠性,助您完全掌控系统运行,并延长使用寿命。

通过将E泵集成到您的系统中,您可以减少系统的占地面积、制造成本和材料投入,因为这些都比使用外部变频器的泵解决方案更低。最重要的是,您不必再担心运行条件出现变化,因为内置的安全保护功能可以在无需任何外部输入的情况下,帮助维持温度和液体类型,并保护泵和电机。

格兰富变频驱动器不仅可以用于控制速度,还可用于执行逻辑任务和其它通常需要控制器或PLC的流程,这些流程最终将帮助您简化系统设置。

探索我们配备了MGE电机的智能泵

下载样册,深入了解我们配备了MGE电机的智能泵,以及产品的技术细节。