文章
通过智能温度控制,帮助您的客户降低能耗
最有效的解决方案需要的不仅仅是泵的效率,而是整个系统的高效,格兰富E泵通过内置智能功能的电机帮助您实现这一目标。
我们的MGE电机配备了集成的变频驱动器,可实现广泛的应用控制模式。这些电机被用于格兰富多款型号的泵产品,包括CRE立式多级离心式泵、TPE单级管道离心式泵以及NBE/NKE和CME卧式端吸泵。
虽然单个泵的运行对能量的要求并不高,但由于它们总是在运行,因此整体上会消耗大量的能量。而其它部件(如压缩机)并不总是在运行,因此能耗反而更低。
通过利用我们E泵的内置智能功能,您可以使用调节阀、差压传感器或直接温度控制器来提高能源效率并实现系统恒温。
如果您希望了解更多关于在泵系统中实现温度控制的不同方法,欢迎下载下方白皮书。以下是对白皮书内容的大致内容:
- 调节阀需要的泵最大,因为它需要克服换热器和控制阀的压力损失。在此情况下,泵始终全速运转。
- 压差传感器解决方案需要相同尺寸的泵,但由于泵的速度可以调节以保持控制阀上的恒定压差,因此能耗更低。该解决方案的资本支出比使用调节阀的解决方案更高,但生命周期成本更低。
- 在格兰富,我们推荐使用直接温度控制,因为它的资本支出和生命周期成本最低。这是因为泵不需要克服控制阀的压力损失,因此可以使用尺寸更小的泵。即使在不同的负载情况下,直接温度控制解决方案也将始终能够实现最高的节能效果。