文章

将系统连接性、控制和全泵监测和洞察提升到新的水平

机加工OEM经常会面临泵故障、泵性能差和机加工质量低等挑战。这些问题通常源于过滤不良,液体冷却不足,以及定速泵在监测和控制方面的局限性。定速泵在一个没有互连的开/关式系统中运行,这阻碍了数据捕获,并且需要额外的解决方案。

最终,这会导致维修成本升高、运行速度变慢,以及停机时间变多。我们针对这一情况专门开发了一种解决方案:将数据驱动的iSOLUTIONS集成到您的泵系统中,以实现完整的系统控制和监测(包括远程控制)。

那么我们究竟该如何做到这一点呢?方法是将我们的MGE电机连接到您的SCADA系统,从而提供有关泵压力、流量、速度和控制命令的实时数据。这些数据可以让您通过由MGE以太网端口和CIM卡传输的数字或模拟输入实现全面的泵控制。通过这种方式,您可以详细了解泵的性能,并完全掌控能源使用情况。

然而,机器是独一无二的,并且因客户而异。因此,我们与您紧密合作,为您的系统编程,确保您获得正确的输入和输出。想要将适应机器要求的做法规模化是具有挑战性的——这就是为什么我们始终着眼于整个系统及其运行方式,无论是研磨、铣削还是过滤。

在这方面没有放之四海而皆准的方法。我们致力于了解可以从哪些环节为您创造价值。这不仅仅在于收集信息和洞察,更重要的是我们如何利用这些信息和洞察,测量哪些参数,以及如何将所有这些转化为价值。

我们所有的e泵都可以连接到系统中,以便您从整个泵系统中提取数据,从而优化运行,延长维修间隔并节省能源。我们的直接传感器(Direct SensorTM)可以检测到泵的性能下降,并通过我们的信息系统通知您的维修或维护经理。

这样,您就可以通过连接性和自动化来最大限度地提高生产效率。这可以优化整个生命周期的成本管理,同时通过预测性维护减少停机的可能性,并最大限度地降低维修成本,从而减少整体运营成本。

信息枢纽,一触即达

只需点击几下鼠标,就可以找到与您的泵相关的所有信息,实现系统的远程监控。

想要提高您的收益?

小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。