文章

确保全球认证,统一供电电压、安全性和监管合规性

全球机床OEM需要在不同的国家和地区开展业务,每个国家和地区都有不同的需求、供电电压,以及产品认证所需的安全和监管要求。这意味着厂商不得不需要增加泵的库存,储备更多型号的泵产品,而且交货时间也会延长,而这些往往都是由于50 Hz和60 Hz泵之间的差异而造成的。

为了保持竞争力和前瞻性,我们的机床OEM客户必须建立强大的全球影响力,同时还要处理涉及到不同供应商的各种产品认证。

但这样就可能会使交付流程变得更慢、更复杂,并最终导致库存和运输成本上升,生产计划受到影响。由于政府的限制和法规以及不断提升的可持续发展需求,这些机加工行业的挑战正变得越来越普遍。

凭借格兰富MGE IE5电机,我们可以确保您在许多国家都能获得多项产品认证,并且只需一台泵即可满足50/60 Hz的要求。这意味着您将有能力帮助您的客户在全球范围内获得这些认证,满足能源和安全标准,并确保一致的合规性和性能。同时,还可以降低库存成本,减轻运营方面的复杂性,简化产品选择并实现更高效的供应链管理。

查看我们所有的认证电机

我们的MGE IE5电机可以在一台泵中实现双频率支持(50/60 Hz),帮助您满足不同国家特有的能源和安全标准。它们还可以在50和60 Hz网络上提供相同水平的性能,减少不同泵型的储备需求。此外,产品满足《有害物质限制(RoHS)》指令的要求,这也使其在全球许多国家获得了认证。下载pdf文件,了解我们已获得认证的所有国家。

智能E泵助您满足安全要求

机器必须满足当地的安全要求,不能对操作人员构成风险。我们将安全扭矩关闭(STO)功能集成到驱动器中,以确保安全性。STO能够立即消除电机轴产生的扭矩,并在所有运行模式中具有最高优先级。集成的STO安全功能消除了使用机电开关设备的标准安全技术中常见的单独组件,因此是一种更优越、更安全的选择。

想要提高您的收益?

小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。