白皮书
帮助您实现可持续发展目标,并降低高达25%的装机功率
如今,倡导可持续发展并实现雄心勃勃的环境目标对于企业而言至关重要。想要做到这一点,就必须优化机器工艺流程和系统。而创新的解决方案将助您实现这一目标,它们可以让您减小泵的尺寸并精简产品型号,这意味着您不仅减少了能源消耗,还降低了总拥有成本和资本支出。
如今,机床中心的水力和冷却系统所消耗的电力中约有50%未得到充分利用。但在大多数情况下,这些系统都在未经优化的情况下全速运行。这种情况已经持续了几十年,导致了过度的电力消耗。
通过优化这些系统,我们可以在改进和增强机械装置的同时减少多达25%的能源消耗。那么,我们应当如何优化机床中心的水力和冷却系统呢?
我们开发了一系列具有多功能电机和内置变速功能的e泵,非常适合各种流量和压力的机床应用。让您可以最大限度地提高性能和节约成本,并确保高效生产。
此外,配备较少控制参数的小型过滤、冷却或清洗装置往往会受到过多控制装置和次优系统设计的拖累。从而导致以下情况:
- 设备控制部件成本高昂,导致资本支出较高
- 对工程编程和专业知识的需求不断增加,导致运营成本较高
- 设备和解决方案过于复杂
我们的设计工程师设计的格兰富高速e泵的尺寸还不到定速泵的三分之一。这意味着您将得到一个集成了泵和先进控制功能的一体化解决方案。其中,格兰富MGE电机将作为迷你PLC进行工作。
总体而言,您不仅可以降低系统复杂性和设备成本,还可以减少系统组件,提高生产力,并从一体化供应商那里获得更加便捷的服务。而且,由于提高了效率并进行了精确的泵选型,与定速泵相比,我们的e泵能够帮助您实现37%的节能。
您的下一个机床泵指南
格兰富E泵能够帮助您最大限度节省加工流程的能耗。使用格兰富优化泵比较工具,根据能耗、尺寸、成本和紧凑性等参数来选择和比较不同的泵。该工具现已纳入了MT水箱安装泵,以及CR/CRE、CR/CME和MT泵系列。
立即下载
感谢您提出见解
您的邮箱将很快收到链接。
我们希望带给您启发和帮助。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。