encyclopedia-refrigerant-hero-master

研究与见解

制冷剂

制冷剂的任务是从一个液位传输能量并将其处理掉。 有许多不同类型的初级制冷剂,每种都有工业物质的特性,例如压力,温度,热含量,比容积和每种需求的信息。

不同制冷剂的使用方式取决于系统的尺寸以及生产年份。 近年来,人们逐渐意识到不同的环境问题导致了不同制冷剂使用方式的改变。 因此,天然制冷剂变得越来越受欢迎。

基于以下条件,制冷剂的循环过程可显示在(h)LogP中:

  1. 制冷剂在周围温度下保持压力,为过冷液体。
  2. 制冷剂在饱和点膨胀到一个低压
  3. 待冷却的介质或物质的热影响导致制冷剂在蒸发器中以低压沸腾。
  4. 一旦制冷剂蒸发成干燥的饱和蒸汽,它将在压缩机中被压缩到过热蒸汽的更高压力。
  5. 在冷凝器中,通过在比饱和温度更低的温度下与空气交换能量,在高压下冷凝蒸汽。

典型制冷剂类型:

  • CFC,HCFC和HFC类型的合成制冷剂影响温室效应。
    例如: R134a,R404A,R407C,R410A,R508A
  • 天然制冷剂: R717(氨)R290(丙烯),R600a(异丁烷),R744(二氧化碳)

制冷剂加注

这是制冷设备在给定条件下要执行的制冷剂类型和质量的术语。 制冷剂的类型必须适合于应用和环境条件。 例如,ASHRAE标准是关于任何国家夏季和冬季本地和外部温度环境条件的一般建议。

任何制冷剂都必须适合于应用和环境条件,以便使性能节能和可靠。 选择不当的制冷剂会导致系统不稳定,热交换效率低下,压缩机耗电量过高等其他不良后果。

了解制冷设备的费用非常重要,因为几乎所有国家的制冷剂都必须接受环境控制。 几乎所有的制冷厂都会因密封,填料盒,阀门等损失大量的制冷剂。 随着时间的推移。

必须对制冷装置进行服务和检修。 制冷剂充注量的损失会影响性能,运行时间和运行可靠性。

二级制冷剂

冷却剂可分为初级冷却剂和次级冷却剂。 少量的二次冷却剂通常无毒,但较大量的必须适当处理。

初级冷却剂用于冷却系统中,以降低次级冷却剂的温度,如盐水。 次级冷却剂在冷却系统中循环并在热交换器中被冷却。 冷却液然后可用于其他目的,例如滑冰场的冷却。 少量的二次冷却剂通常无毒,但较大量的必须适当处理。

Grundfos的离心泵浦几乎适用于所有在制程中需要冷却的应用。